DOCA0270ZH-01

内部事件

以下是在运行时您可能遇到的潜在内部事件:

资产报警

 

该报警在以下条件下被触发:

  • 当阀岛上起动器或 SIL* 起动器的“接触器操作循环次数”值超过设备寿命的 90%(根据多种因素组合计算的结果,包括使用类别、电压和 FLA 设置)时

  • 当阀岛上 SIL 接口模块(SIM)的“微小继电器操作计数器”大于或等于设备寿命的 90%(100,000)时

   

纠正措施:

     

检查每个设备的设备诊断。触发报警的诊断是具有最高运行数量的诊断。制定维护日程安排来更换它。

设备临时阈值报警

 

通过读取设备内部温度来监控设备温度。如果内部温度读数超过其定义的阈值,则触发设备内部温度报警。

   

纠正措施:

     

确认设备设计是否满足产品的环境温度要求。循环开关阀岛电源。如果电源循环开关无法清除报警,请更换设备。

CPU 负载报警

 

当设备的 CPU 负载读数超过 60% 时被触发。

   

纠正措施:

     

循环开关电源。如果报警仍然存在,请联系您的上级支持。该设备可能需要更换。

Avatar 报警

 

avatar 内部的设备发生了如下内部事件:

  • 通讯事件

  • AFE 通讯丢失

  • 控制电压超出范围

  • DAC 通讯丢失

  • DAC 温度超限

  • DAC 输出事件

   

纠正措施:

     

循环开关电源。如果报警仍然存在,请联系您的上级支持。该设备可能需要更换。

设备数据未更新报警

 

表示设备之间的通讯可能存在潜在干扰。

   

纠正措施:

     

确认在设备设置过程中是否遵守了所有安装指导原则。

审计记录容量报警

 

已达到允许的审计记录数量。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?