DOCA0270FR-01

Installation de démarreurs standard et de démarreurs SIL

NOTE: Safety Integrity Level (niveau d’intégrité) selon la norme CEI 61508.

Cette section fournit les instructions pour joindre des démarreurs adjacents à des accessoires de montage pour une utilisation dans des avatars à deux vitesses, deux directions et étoile-triangle (Y/D). Elle explique également comment installer les démarreurs sur le rail DIN. Retirez l’alimentation avant d’effectuer les étapes décrites dans cette section. Vous devez avoir lu et compris les informations de la section Précautions avant d’effectuer toute procédure décrite dans le présent guide.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?