DOCA0270DE-01

Standard-Starter und SIL-Starter installieren

HINWEIS: Sicherheitsanforderungsstufe gemäß der Norm IEC 61508.

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zur Verbindung von benachbarten Startern mit Bausatzzubehör für die Verwendung in Avatars mit zwei Richtungen, in Avatars mit zwei Geschwindigkeiten sowie in Stern-Dreieck-Avatars (Y/D). Außerdem wird darin beschrieben, wie die Starter auf der DIN-Schiene installiert werden. Schalten Sie die Spannungsversorgung ab, bevor Sie die Schritte in diesem Abschnitt durchführen. Lesen Sie die Informationen unter Sicherheitsvorkehrungen gründlich durch, bevor Sie ein in dieser Anleitung angegebenes Verfahren ausführen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?