DOCA0172ES-19

Modelo personalizado

Un modelo de dispositivo creado por el usuario, que define la lista de mediciones y alarmas compatibles con el dispositivo de Modbus conectado al Panel Server. El modelo personalizado puede utilizarse en un dispositivo para el que no existe un modelo integrado o en un dispositivo donde existe un modelo integrado, pero el usuario solo requiere una lista limitada de mediciones y alarmas. El modelo personalizado se crea mediante la herramienta EPC Web.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.