过压保护 (ANSI 59)
简介
过压保护 (ANSI 59) 装置不断监测电源的电压等级。如果系统的电压等级超出其接受限制,便可以根据过压保护装置提供的信息,采取相应的操作,恢复系统的良好运行。
过压保护装置提供的信息可用来根据需要生成报警和断路器脱扣。通过对线电压和相电压的持续监测,可以在异常或者关键情况(如负载减载、电源切换以及发电机紧急启动)下采取适当措施,保障系统运行。
前提条件
在购买了 ANSI 27/59 - 欠/过压保护数字模块并将其安装在 MicroLogic X 控制单元上后,才可获得过压保护功能。
过压保护需要使用外部 24 Vdc 电源。
过压保护兼容:
-
IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X 和 7.0 X 控制单元
-
UL 标准的 MicroLogic 3.0 X、5.0 X 和 6.0 X 控制单元
-
固件版本不低于 002.000.002 的 MicroLogic X 控制单元较早的固件版本需要更新才能兼容。
如果 IFE/EIFE 或 IFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFE 或 IFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性。
工作原理
禁止保护
如要禁止过压保护(ANSI 59-1 或 ANSI 59-2),必须同时满足以下两个条件:
-
通过将“禁止”参数设置为 ON 来启用对具体保护(ANSI 59-1 或 ANSI 59-2)的禁止。
-
通过 IO 模块的输入激活了对可选保护的禁止。禁止可选保护功能必须分配给 IO 模块的输入。
有关禁止可选保护的更多信息,请参阅 Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南。
针对所有欠/过压保护的设置
在进行其他设置之前,先选择要监测的电压类型:
-
VLL 线电压选择(出厂设置)
-
VLN相电压选择(仅当连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器时才应选择此设置。)
设置方法如下:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)
-
使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)
设置 ANSI 59-1 保护
单相过压保护 (ANSI 59-1) 的设置:
-
Vmax1 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 保护
-
Vmax1 动作:将过压保护动作的结果设置为脱扣或报警
-
脱扣:断路器脱扣,并生成三个事件(启动、运行和脱扣)
-
报警:生成两个事件(启动和运行)
-
-
Vmax1 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的保护
-
Vmax1:单相过压保护的阈值
-
tVmax1:单相过压保护的时间延迟
设置方法如下:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)
-
使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)
双重设置功能不适用于单相过压保护。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置,过压保护设置都是相同的。
设置 ANSI 59-2 保护
全相过压保护 (ANSI 59-2) 的设置:
-
Vmax2 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 保护
-
Vmax2 动作:将过压保护动作的结果设置为脱扣或报警
-
脱扣:断路器脱扣,并生成三个事件(启动、运行和脱扣)
-
报警:生成两个事件(启动和运行)
-
-
Vmax2 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的保护
-
Vmax2:全相过压保护 (ANSI 59-2)的阈值
-
tVmax2:全相过压保护 (ANSI 59-2) 的时间延迟
设置方法如下:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)
-
使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)
双重设置功能不适用于全部相的过压保护。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置,过压保护设置都是相同的。
保护设置
以下为 ANSI 59-1 和 ANSI 59-2 的设置:
类型 |
设置 |
单位 |
设定范围 |
步骤 |
出厂设置 |
精度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANSI 27 ANSI 59 |
电压选择 |
– |
VLL 线电压/ VLN 相电压 |
– |
VLL 线电压 |
– |
ANSI 59-1 |
Vmax1 模式 |
– |
开/关 |
– |
熄灭 |
– |
Vmax1 动作 |
– |
报警/脱扣 |
– |
报警 |
– |
|
Vmax1 禁止 |
– |
开/关 |
– |
熄灭 |
– |
|
Vmax1 |
V |
20-1200 |
1 |
20 |
± 2% |
|
tVmax1 |
s |
0(1)–300 |
0.01 |
10.00 |
± 2%,± 20 ms |
|
ANSI 59-2 |
Vmax2 模式 |
– |
开/关 |
– |
熄灭 |
– |
Vmax2 动作 |
– |
报警/脱扣 |
– |
报警 |
– |
|
Vmax2 禁止 |
– |
开/关 |
– |
熄灭 |
– |
|
Vmax2 |
V |
20-1200 |
1 |
20 |
± 2% |
|
tVmax2 |
s |
0(1)–300 |
0.01 |
10.00 |
± 2%,± 20 ms |
|
(1) 当时间延迟被设置为低于 50 毫秒时,过压保护可以在瞬态现象(如因天电干扰导致的过压)下引起脱扣。 |
保护特性
过压保护的特性:
-
定时限延迟
-
瞬时复位时间
-
滞后:固定为 98%
-
最短分断时间为 50 ms
-
在时间延时设置为 0 秒情况下的最长分断时间为 140 ms
预定义事件
该功能生成下列预定义事件:
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
---|---|---|---|
0x6411 (25617) |
|
脱扣 |
高 |
0x6211 (25105) |
|
保护 |
低 |
0x6311 (25361) |
|
保护 |
中等 |
0x642B (25643) |
|
脱扣 |
高 |
0x622B (25131) |
|
保护 |
低 |
0x632B (25387) |
|
保护 |
中等 |
0x0EF8 (3832 |
|
保护 |
低 |
0x0D0C (3340) |
|
配置 |
中等 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理。
保护事件的生成方式如下:
-
保护启动时,生成启动事件。
-
保护时间延迟结束时,生成运行事件。
在禁止了可选保护时,不生成运行事件。
-
断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。
在以下情况下,不会生成脱扣事件:
-
可选保护设为报警模式
-
抑制了可选保护
-
建议操作
代码 |
事件 |
建议操作 |
---|---|---|
0x6411 (25617) |
|
复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。 |
0x642B (25643) |
|
复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。 |
0x0D0C (3340) |
|
使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:
|
复位脱扣事件
有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档:
-
MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南
-
MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南