DOCA0006FR-08

Configuration du calcul de valeur moyenne

Numéro de commande

Action
(R/W)

Dimensions

Type

Unité

Gamme

Description

2002

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

1, 2

Méthode de calcul de la valeur moyenne :

  • 1 = Intervalle glissant temporisé
  • 2 = Intervalle fixe temporisé

W

1

UInt16

min

10, 15, 20, 30, 60

Durée de l’intervalle de calcul de la valeur moyenne

W

1

UInt16

(Réservé)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.