DOCA0157ES-09

Identificación de tabla de síntesis

Identificación y registro de estado

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x0001

2

1

R

NA

NA

UINT16

NA

9120

Y

 03,

100-4

ID de producto de la tabla de síntesis

0x0002

3

16

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

Nombre del fabricante: Schneider Electric

0x0012

19

16

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

Referencia comercial de la pasarela

0x0022

35

8

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

Gama de productos de la pasarela

0x002A

43

8

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

Modelo del producto

0x0032

51

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

Nombre del activo

0x003C

61

17

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

Valor predeterminado de cadena de URL del proveedor: https://www.se.com

0x004D

78

1

Reservado

Datos de la pasarela

Dirección

Registro

No

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x004E

79

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

Identificador de producto de la pasarela

0x004F

80

16

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

Código de producto/referencia comercial de la pasarela

0x005F

96

6

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

Versión de firmware de la pasarela

0x0065

102

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

Número de serie de la pasarela

0x006F

112

8

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

Modelo de producto de la pasarela

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?