아바타 보호 경보
아바타 보호 경보는 덜 심각하지만 여전히 바람직하지 않은 작동 조건입니다. 경보는 문제 조건이 발생하지 않도록 하기 위해 시정 조치가 필요할 수 있음을 나타냅니다. 해결되지 않은 상태로 두면 경보로 인해 트립 조건이 발생할 수 있습니다. 대부분의 보호 기능에 대해 경보 관련 매개 변수를 구성할 수 있습니다.
|
열 과부하 경보 |
|||
|
열 과부하 보호 기능은 위상 전류를 입력으로 사용하는 모터 열 모델을 기반으로 합니다. 사용 설정된 경우 이 기능은 사용된 모터 용량이 과부하 경보 수준 매개 변수에 설정된 비율을 초과할 때 경보를 트리거합니다. |
|||
|
잼 경보 |
|||
|
잼 보호 기능은 실행 중 모터가 걸렸을 때 감지하여 모터 동작을 정지시키거나, 갑자기 과부하가 발생하여 과도한 전류를 소비합니다. 사용 설정된 경우 이 기능은 최대 위상 전류(Imax)가 지정된 잼 경보 수준 매개 변수 값을 초과하면 경보를 트리거합니다. |
|||
|
저전류 경보 |
|||
|
저전류 보호 기능은 실행 상태 중 예기치 않은 저전류 소비를 감지합니다. 이 상태는 일반적으로 드라이브 벨트 또는 샤프트가 고장 난 경우 부하 없이 자유 실행 모터와 연관됩니다. 사용 설정된 경우 이 기능은 평균 위상 전류가 지정된 저전류 경보 수준 매개 변수 값 미만으로 유지되면 경보를 트리거합니다. |
|||
|
과전류 경보 |
|||
|
과전류 경보가 사용 설정된 아바타는 최대 위상 전류가 모터 실행 상태의 과전류 경보 수준을 초과할 경우 과전류 신호를 보냅니다. |
|||
|
위상 불균형 경보 |
|||
|
전류 위상 불균형 보호 기능은 3상 설치에만 적용됩니다. 사용 설정된 경우 이 기능은 전류 위상 불균형 상태가 지정된 전류 위상 불균형 경보 - 수준 매개 변수 값을 초과할 때 경보를 트리거합니다. |
|||
|
접지 전류 경보 |
|||
|
접지 전류 감지 보호 기능은 전기가 흐르는 도체와 접지 또는 장비 프레임 사이의 접촉을 나타내는 접지 전류를 감지합니다. 사용 설정된 경우 이 기능은 접지 전류가 지정된 접지 전류 경보 수준 매개 변수 값을 초과할 때 경보를 트리거합니다. |
|||
|
전동기 과열 경보 |
|||
|
전동기 과열 보호 기능은 사용 가능한 온도 센서 매개 변수가 활성화된 아바타에만 사용할 수 있습니다. 이 아바타에는 보호 모터와 관련된 온도 센서에서 온도 입력에 연결되는 아날로그 I/O 모듈이 포함됩니다. 사용 설정된 경우 이 기능은 전동기 온도가 과열 경보 매개 변수에 설정된 비율을 초과할 때 경보를 트리거합니다. |
|||