Alarmes de protection d’avatar
Une alarme de protection d’avatar est une condition de fonctionnement moins grave, mais toujours indésirable. Une alarme indique qu’une mesure corrective peut être nécessaire pour aider à prévenir la survenue d’un problème. Si aucune mesure n’est prise, une alarme risque de se transformer en déclenchement. Vous pouvez configurer les paramètres d’alarme de la plupart des fonctions de protection.
Alarme de surcharge thermique |
|||
La fonction de protection contre les surcharges thermiques est basée sur un modèle thermique moteur avec les courants de phase comme entrées. Activée, cette fonction déclenche une alarme lorsque la capacité moteur utilisée dépasse le pourcentage défini dans le paramètre « Niveau d’alarme de surcharge ». |
Alarme de blocage |
|||
La fonction de protection contre les blocages détecte lorsqu’un moteur est bloqué pendant l’état Marche, auquel cas soit le moteur s’arrête, soit il est soudainement surchargé et consomme un courant excessif. Activée, cette fonction déclenche une alarme lorsque le courant de phase maximum (Imax) dépasse la valeur du paramètre « Niveau d’alarme de blocage » spécifiée. |
Alarme de sous-intensité |
|||
La fonction de protection contre les sous-intensités détecte une faible consommation de courant inattendue pendant l’état Marche. Cette condition est généralement associée à des moteurs tournant à vide, sans charge, par exemple après qu’une courroie ou qu’un arbre d’entraînement s’est brisé. Activée, cette fonction déclenche une alarme lorsque le courant de phase moyen reste inférieur à la valeur spécifiée du paramètre « Niveau d’alarme de sous-intensité ». |
Alarme de surintensité |
|||
Les avatars avec alarme de surintensité activée signalent une alarme de surintensité si le courant de phase maximal dépasse le niveau d’alarme de surintensité à l’état Marche du moteur. |
Alarme de déséquilibre de phase |
|||
La fonction de protection « Déséquilibre de Phase de courant » ne s’applique qu’aux installations triphasées. Activée, cette fonction déclenche une alarme lorsque le déséquilibre de phase de courant dépasse la valeur du paramètre « Niveau d’alarme de déséquilibre de phase de courant » spécifiée. |
Alarme de courant de terre |
|||
La fonction de protection « Détection courant de terre » détecte les courants de terre, qui indiquent un contact entre un conducteur sous tension et la terre ou le châssis de l’équipement. Activée, cette fonction déclenche une alarme lorsque le courant de terre dépasse la valeur du paramètre « Niveau d’alarme de courant de terre » spécifiée. |
Alarme de surchauffe de moteur |
|||
La fonction de protection de surchauffe du moteur n’est disponible que pour les avatars dont le paramètre Capteur de température disponible est activé. Ces avatars comprennent un module d’E/S analogiques, raccordé à l’entrée de température d’un capteur de température associé au moteur protégé. Si cette fonction est activée, elle déclenche une alarme lorsque la température du moteur dépasse le pourcentage défini dans le paramètre d’alarme de surchauffe. |