OMT IPv6 연결
아일랜드를 물리적으로 설치하고 전원을 공급한 후 다음 절차에 따라 OMT(Operation and Maintenance Tool)로 TeSys island 에 연결합니다. OMT는 기본 IPv6 주소를 사용하여 버스 커플러에 직접 연결됩니다.
이 절차를 수행하려면 아일랜드가 네트워크에 연결되어 있어야 하고 표준 Windows® 운영 체제에서 무선 또는 유선 연결을 통해 OMT와 통신할 수 있어야 합니다.
IPv6을 통해 OMT를 사용하여 TeSys 아일랜드에 연결
| 단계 | 행동 |
|
1 |
PC가 무선 또는 유선 연결을 통해 버스 커플러와 동일 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. |
|
2 |
파일 탐색기를 사용하여 PC의 네트워크 탭에 액세스합니다. |
|
3 |
기타 장치에서 TeSys island 는 "TeSysisland_FFFF"로 표시됩니다. TeSys island 가 나타나지 않으면 PC에서 실행되는 방화벽을 사용 안 함 설정해야 할 수 있습니다. |
|
4 |
"TeSysisland_FFFF"를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. TeSys island 의 등록 정보가 표시됩니다. |
|
5 |
장치 웹 페이지 링크를 클릭합니다. 이것은 버스 커플러의 IPv6 IP 주소입니다. OMT는 기본 브라우저에서 실행됩니다. |
|
6 |
이 페이지로 이동하는 경우 "해당 연결은 비공개가 아닙니다":
|
|
7 |
기본 사용자 이름과 암호로 로그인(admin, schneider18)하고 로그인을 클릭합니다. |
|
8 |
암호 변경 창이 열립니다. 계속하기 전에 보안 암호를 설정하고 따로 메모해 둡니다. 암호를 잊은 경우 OMT에 다시 액세스하려면 공장 초기화해야 합니다. 이제 OMT에 로그인되었고 TeSys island 에 연결되었습니다. |