Connexion IPv6 OMT
Suivez cette procédure pour vous connecter à TeSys island à l’aide de l’OMT (Operation and Maintenance Tool – Outil d’opération et de maintenance) après avoir installé physiquement et mis sous tension l’îlot. OMT se connectera directement au coupleur de bus en utilisant l’adresse IPv6 par défaut.
Pour effectuer cette procédure, l’îlot doit être sur le réseau et en mesure de communiquer avec l’OMT par connexion filaire ou sans fil sur un système d’exploitation Windows® standard.
Connexion à TeSys island avec l’OMT via IPv6
Étape | Action |
1 |
Vérifiez que votre ordinateur est connecté au même réseau que le coupleur de bus sur connexion filaire ou sans fil. |
2 |
Ouvrez l’onglet Réseau sur votre PC à l’aide de l’Explorateur Windows. |
3 |
Sous « Autres périphériques », TeSys island apparaît sous le nom « TeSysisland_FFFF ». Si l’îlot TeSys island n’apparaît pas, vous devez peut-être désactiver le firewall fonctionnant sur votre PC. |
4 |
Cliquez avec le bouton droit sur « TeSysisland_FFFF » et sélectionnez Propriétés. Les propriétés de l’îlot TeSys island s’affichent. |
5 |
Cliquez sur le lien de la page Web de l’équipement. Il s’agit de l’adresse IPv6 du coupleur de bus. OMT s’ouvre dans votre navigateur par défaut. |
6 |
Si vous arrivez sur la page « Votre connexion n’est pas privée » :
|
7 |
Connectez-vous avec le nom de l’utilisateur et le mot de passe par défaut (admin, schneider18) et cliquez sur Connexion. |
8 |
La fenêtre « Modifier le mot de passe » s’affiche. Définissez un mot de passe sécurisé et notez-le. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez effectuer une réinitialisation aux valeurs d’usine pour récupérer l’accès à l’OMT. Vous êtes maintenant connecté à OMT et connecté à l’îlot TeSys island . |