OMT-IPv6-Verbindung
Verwenden Sie dieses Verfahren, um das TeSys island mit dem OMT (Betriebs- und Wartungs-Tool) zu verbinden, nachdem die Insel physisch installiert und eingeschaltet wurde. Das OMT stellt mit der Standard-IPv6-IP-Adresse eine direkte Verbindung zum Buskoppler her.
Für die Durchführung dieses Verfahrens muss die Insel im Netzwerk eingebunden und in der Lage sein, über eine drahtlose oder kabelgebundene Verbindung auf einem Standard-Windows®-Betriebssystem mit dem OMT kommunizieren zu können.
Verbindung zum TeSys island mit dem OMT über IPv6 herstellen
| Schritt | Aktion |
|
1 |
Überprüfen Sie, ob Ihr PC über eine drahtlose oder kabelgebundene Verbindung an demselben Netzwerk wie der Buskoppler angeschlossen ist. |
|
2 |
Rufen Sie über den Datei-Explorer auf Ihrem PC die Registerkarte „Netzwerk“ auf. |
|
3 |
Das TeSys island wird unter „Weitere Geräte“ als „TeSysisland_FFFF“ angezeigt. Wenn das TeSys island nicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise die Firewall auf Ihrem PC deaktivieren. |
|
4 |
Rechtsklicken Sie auf „TeSysisland_FFFF“ und wählen Sie „Eigenschaften“ aus. Es werden die Eigenschaften des TeSys island angezeigt. |
|
5 |
Klicken Sie auf den Geräte-Webseiten-Link. Das ist die IPv6-IP-Adresse des Buskopplers. Das OMT wird in Ihrem Standardbrowser gestartet. |
|
6 |
Wenn die Seite „Die Verbindung ist nicht privat“ angezeigt wird:
|
|
7 |
Melden Sie sich mit dem Standard-Benutzernamen und -Kennwort (admin, schneider18) an und klicken Sie auf „Anmelden“. |
|
8 |
Das Fenster „Passwort ändern“ wird geöffnet. Richten Sie ein sicheres Kennwort ein und notieren Sie es, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, muss eine Rücksetzung auf die Werkeinstellungen durchgeführt werden, damit Sie wieder Zugriff auf das OMT erhalten. Sie sind jetzt beim OMT angemeldet und mit dem TeSys island verbunden. |