DOCA0172ES-20

Configuración del tiempo de espera de mensajes para el cliente Modbus y el servidor Modbus

El tiempo de espera de mensajes que establezca dependerá del tiempo de respuesta de los dispositivos de la configuración. La información que se incluye en esta sección le ayuda a decidir cómo configurar el tiempo de espera de mensajes.

El tiempo de espera de mensajes define el tiempo de actividad de una solicitud Modbus en el Panel Server. Los mensajes anteriores a esta fecha se descartan.

El tiempo de espera de mensajes para el servidor Modbus TCP recibe el nombre de Tiempo de espera aguas arriba, y se ajusta en ms (consulte Configuración del servidor Modbus TCP/IP).

El tiempo de espera de mensajes para el cliente Modbus recibe el nombre de Tiempo de espera aguas abajo, y se ajusta en s (consulte Configuración del cliente Modbus TCP/IP).

En el siguiente diagrama se ilustra una arquitectura simple entre un Panel Server y los dispositivos conectados (representados en este caso por un solo dispositivo). Es necesario tener en cuenta el tiempo de respuesta (t) de los dispositivos conectados al calcular el tiempo de espera de mensajes del Panel Server.

Configure el tiempo de espera del cliente Modbus (tiempo de espera aguas abajo) como el tiempo de respuesta (t) del dispositivo conectado más un tiempo adicional de margen (m).

Configure el tiempo de espera del servidor Modbus (tiempo de espera aguas arriba) como el tiempo de respuesta (t) del dispositivo conectado multiplicado por 2.

Tiempo de espera de mensajes para la arquitectura del Panel Server

  • t: tiempo de respuesta del dispositivo
  • m: margen para añadir

Para una configuración de elemento principal y secundario con dos dispositivos Panel Server, utilice la recomendación anterior para el Panel Server secundario.

Para el Panel Server principal, establezca los tiempos de espera de la siguiente manera:

  • Tiempo de espera aguas abajo: tiempo de espera del Panel Server secundario aguas abajo más un tiempo adicional de margen (m)

  • Tiempo de espera aguas arriba: tiempo de respuesta (t) del dispositivo conectado al Panel Server secundario multiplicado por 4

  • Tiempo de espera de SCADA: tiempo de respuesta (t) del dispositivo conectado al Panel Server secundario multiplicado por 4 más un tiempo adicional de margen (m)

Tiempo de espera de mensajes de la arquitectura de Panel Server principal/secundario

  • t: tiempo de respuesta del dispositivo
  • m: margen para añadir

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.