MicroLogic X 控制单元:简介
IEC 和 UL 标准的 MicroLogic X 控制单元 - 概述
MasterPacT MTZ 断路器(带有 MicroLogic X 控制单元)可提供保护、测量、诊断、通讯和远程操作等功能。该控制单元可通过可选数字模块进行定制。
MicroLogic X 控制单元可实现本地或远程操作和监测 MasterPacT MTZ 断路器。
IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元包括:
-
MicroLogic 2.0 X
-
MicroLogic 5.0 X
-
MicroLogic 6.0 X
-
MicroLogic 7.0 X
UL 标准的 MicroLogic X 控制单元包括:
-
MicroLogic 3.0 X
-
MicroLogic 5.0 X
-
MicroLogic 6.0 X
惯例
除非像下面这样专门标示,否则本指南中的信息同时适用于 IEC 标准和 UL 标准:
-
指示的信息 MicroLogic 5.0 X IEC 和 MicroLogic 6.0 X IEC 仅对IEC标准有效。
-
指示的信息 MicroLogic 5.0 X UL 和 MicroLogic 6.0 X UL 仅适用于UL标准。
在本指南中,电气相被描述为相 1、相 2、相 3,其中同时涉及 IEC 标准和 UL 标准,其对应关系如下:
|
IEC 标准 |
UL 标准 |
|---|---|
|
相 1 |
相 a |
|
相 2 |
相 b |
|
相 3 |
相 c |
IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元产品系列
下表显示了 MasterPacT MTZ 断路器(带 IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元)提供的标准功能:
|
MicroLogic 2.0 X |
MicroLogic 5.0 X |
MicroLogic 6.0 X |
MicroLogic 7.0 X |
|
|---|---|---|---|---|
|
商业型号 |
LV847600 |
LV847602 |
LV847603 |
LV847604 |
|
长延时过流保护 (L) |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
短延时过流保护 (S) |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
|
瞬时过流保护 (I) |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
接地故障保护 (G) |
– |
– |
✔ |
– |
|
接地漏电保护 (V) |
– |
– |
– |
✔ |
|
中性线保护 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
双重设置 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
过流和脱扣原因指示器 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
区域选择联锁 |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
|
脱扣日志 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
设置变更可追溯性 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
嵌入式功率计,1 类 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
嵌入式诊断 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
UL 标准的 MicroLogic X 控制单元产品系列
下表显示了 MasterPacT MTZ 断路器(带 UL 标准的 MicroLogic X 控制单元)提供的标准功能:
|
MicroLogic 3.0 X |
MicroLogic 5.0 X |
MicroLogic 6.0 X |
|
|---|---|---|---|
|
商业型号 |
LV848815 |
LV847609 |
LV847608 |
|
长延时过流保护 (L) |
✔ |
✔ |
✔ |
|
短延时过流保护 (S) |
– |
✔ |
✔ |
|
瞬时过流保护 (I) |
✔ |
✔ |
✔ |
|
接地故障保护 (G) |
– |
– |
✔ |
|
接地漏电保护 (V) |
– |
– |
– |
|
中性线保护 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
双重设置 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
过流和脱扣原因指示器 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
区域选择联锁 |
– |
✔ |
✔ |
|
脱扣日志 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
设置变更可追溯性 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
嵌入式功率计,1 类 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
嵌入式诊断 |
✔ |
✔ |
✔ |
通讯
MicroLogic X 控制单元支持无线通讯和有线通讯,并可实现本地和远程通讯。
本地通讯包括:
-
通过下列方式无线连接运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机:
-
Bluetooth® 低能耗
-
NFC
-
-
通过 mini USB 端口以有线方式连接到:
-
运行的智能手机 EcoStruxure Power Device 应用 通过 USB OTG 连接
-
运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC
-
网络通讯包括:
-
通过 ULP 端口模块(可选)以接线连接到
-
Ethernet 通讯网络 Modbus TCP/IP 和/或IEC 61850 协议
-
采用 Modbus-SL 协议的串行线路网络
-
MicroLogic X 中的控制单元 Smart Panels
MasterPacT 断路器(带) MicroLogic X 控制单元,与 Enerlin’X,可通过智能手机或PC简单而可靠地访问数据。
MicroLogic X 控制单元采用下列方法进行通讯:
-
Modbus TCP/IP 协议 Ethernet 通过 IFE 服务器或 IFE 或 EIFE 接口
-
Modbus TCP/IP 和IEC 61850 协议 Ethernet 通过 IFE 或 EIFE 接口
-
通过实现的Modbus-SL协议 IFM 带引用的接口 LV434000 (IFM 带引用的接口 TRV00210 不兼容 MasterPacT MTZ 断路器)。
-
Bluetooth 低能耗或 NFC 用于无线连接到 EcoStruxure Power Device 应用
-
Mini USB 端口,用于连接:
-
运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC
-
运行的智能手机 EcoStruxure Power Device 应用 (USB OTG 连接)
-
-
A Panel Server 和 Ethernet 连接互联网
下图说明 MicroLogic X 控制单元如何在数字系统范围内通讯:
A用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块
B FDM128 Ethernet 用于 8 个设备的显示器
C IFE/EIFE 网页
D Panel Server
E EIFE 接口
F EcoStruxure Power Device 应用 通过 Bluetooth 低能耗或 NFC 无线通讯
G EcoStruxure Power Device 应用 通过 USB OTG 连接
H EcoStruxure Power Commission 软件
I Go2SE 登录页
J 用于的ULP端口模块 MasterPacT MTZ 断路器