DOCA0006ZH-08

需量系统设置

命令编号

操作
(R/W)

大小

类型

单位

范围

描述

2002

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

1、2

需量方法:

  • 1 = 时间间隔滑动区块
  • 2 = 时间间隔固定区块

W

1

UInt16

分钟

10、15、20、30、60

需量间隔期间

W

1

UInt16

(保留)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.