DOCA0157ES-09

Desemparejamiento de dispositivos inalámbricos conectados

Paso

Acción

1

Navegue hasta Configuración > Dispositivos > Dispositivos inalámbricos para ver la lista de los dispositivos inalámbricos emparejados.

2

Haga clic en el icono de la papelera del dispositivo inalámbrico deseado para desemparejarlo.

Resultado: Se muestra un mensaje en la pantalla para confirmar la eliminación del dispositivo inalámbrico de la configuración.

3

Haga clic en para iniciar el proceso de eliminación.

Resultado: Una vez eliminado correctamente el dispositivo inalámbrico, este dejará de estar visible en la lista de dispositivos inalámbricos descubiertos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?