DOCA0157ES-09

Conexión a páginas web

Página Conexión

La página Inicio de sesión se utiliza para introducir las credenciales del usuario y seleccionar el idioma preferido con el fin de acceder a las páginas web de PowerTag Link. Cuando el usuario se conecte con la pasarela PowerTag Link a través de un navegador web, la página Inicio de sesión aparecerá tal y como se indica en la siguiente ilustración:

Introduzca la siguiente información en la página Inicio de sesión:

  • Idioma

  • Nombre de usuario

  • Contraseña

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar el acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para acceder a las páginas web relacionadas con la pasarela PowerTag Link. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados para acceder a la página web por primera vez son admin. Puede seleccionar el idioma en la página Inicio de sesión, para que todas las páginas se muestren en el idioma seleccionado.

La esquina superior derecha de todas las páginas web muestra la siguiente información:

  • Nombre de usuario

  • Fin de sesión

El enlace Desconexión se utiliza para cerrar la sesión de la página web de PowerTag Link.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?