DOCA0157ES-09

Identificación

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Configuración > General > Identificación.

La página Identificación se utiliza para editar el nombre de la pasarela, y muestra los siguientes parámetros:

Parámetros

Descripción

Gateway Identification

Nombre de la aplicación del usuario

Es posible personalizar el nombre de la pasarela que utilizarán los servicios de comunicación.

Gama de productos

Muestra el nombre de la gama de productos de la pasarela.

Modelo del producto

Muestra el nombre de modelo de la pasarela.

Número de serie

Muestra el número de serie de la pasarela.

Revisión del firmware

Muestra el número de versión del firmware de la pasarela.

Identificador único

Muestra el identificador utilizado por los protocolos de comunicación.

Versión de página web

Muestra la versión de página web de la pasarela.

Información del edificio

Nombre del edificio

Es posible personalizar el nombre de la ubicación de la pasarela dentro del edificio.

El Nombre del dispositivo es el mismo que el que se muestra en el Explorador de Windows.

NOTA: El Nombre del dispositivo debería contener únicamente caracteres alfanuméricos y guiones (-). El carácter "-" no puede ser el último carácter.

Haga clic en Aplicar cambios para guardar los cambios. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?