Registros Modbus de sensor HeatTag
En la siguiente tabla se incluyen los registros disponibles para el sensor HeatTag.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
RW |
XR |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor no válido |
CdS |
Código de función |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0C3B |
3132 |
2 |
RW |
NA |
°C |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
NO |
03, 100-4 |
Temperatura interna |
|
0xC3E |
3134 |
2 |
RW |
NA |
°C |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
NO |
03, 100-4 |
Temperatura interna mínima |
|
0xC40 |
3136 |
2 |
RW |
NA |
°C |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
NO |
03, 100-4 |
Temperatura interna máxima |
|
0x0CE1 |
3298 |
2 |
RW |
NA |
NA |
UINT32 |
NA |
0x00000000 |
NO |
03, 100-4 |
Validez del mapa de bits de alarmas (registro 3300)
|
|
0x0CE3 |
3300 |
2 |
RW |
NA |
NA |
UINT32 |
NA |
0x00000000 |
NO |
03, 100-4 |
Mapa de bits de alarmas 0 = Alarma DESACTIVADA 1 = Alarma ACTIVADA Bit 8 = Estado HeatAlarm Bit 10 = Mantenimiento preventivo en el dispositivo (error de ventilador del sensor HeatTag) Bit 11 = Sustitución de dispositivos (error interno del sensor HeatTag implica sustitución) |
|
0x0CF9 |
3322 |
1 |
RW |
NA |
NA |
UINT16 |
0-190 |
0x0000 |
NO |
03, 100-4 |
Tipo de alarma HeatTag
|
|
0x0CFA |
3323 |
1 |
RW |
NA |
NA |
UINT16 |
0-3 |
0x0000 |
NO |
03, 100-4 |
Nivel de alarma HeatTag
|
|
0x0FA0 |
4001 |
2 |
RW |
NA |
°C |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
NO |
03, 100-4 |
Valor de temperatura |
|
0x0FA2 |
4003 |
2 |
RW |
NA |
°C |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
NO |
03, 100-4 |
Valor máximo que puede leer el dispositivo inalámbrico (temperatura medible máxima) |
|
0x0FA4 |
4005 |
2 |
RW |
NA |
°C |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
NO |
03, 100-4 |
Valor mínimo que puede leer el dispositivo inalámbrico (temperatura medible mínima) |
|
0x0FA6 |
4007 |
2 |
RW |
NA |
NA |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
NO |
03, 100-4 |
Valor de humedad relativa Ejemplo: 50 % representado como 0,50 |
|
0x0FA8 |
4009 |
2 |
RW |
NA |
NA |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
NO |
03, 100-4 |
Valor máximo que puede leer el dispositivo inalámbrico (humedad medible máxima) |
|
0x0FAA |
4011 |
2 |
RW |
NA |
NA |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
NO |
03, 100-4 |
Valor mínimo que puede leer el dispositivo inalámbrico (humedad medible mínima) |
|
0x0FAC |
4013 |
2 |
RW |
NA |
NA |
Float32 |
0-10 |
0xFFC00000 |
NO |
03, 100-4 |
Índice de calidad del aire
|
|
0x79C7 |
31176 |
1 |
RW |
NA |
NA |
UINT16 |
0-2 |
0xFFFF |
NO |
03, 100-4 |
Modo de funcionamiento
|