DOCA0157ES-09

Registros Modbus de pasarela PowerTag Link

Identificación

La dirección del servidor Modbus de la pasarela PowerTag Link para leer registros Modbus de identificación es 255.

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Descripción

0x0050

81

6

R

ASCII

NA

Y

03,

100-4

Versión de hardware de la pasarela en 11 caracteres ASCII, válida para la versión del firmware 001.008.007 y posteriores.

Ejemplo: 000.000.001

0x0064

101

6

R

ASCII

NA

Y

03,

100-4

Número de serie en 12 caracteres ASCII; 11 dígitos alfanuméricos como máximo [SN] o [S/N]: PP AA SS [D[nnnn]]

  • PP: Planta

  • AA: Año en notación decimal [de 05 a 99]

  • SS: Semana en notación decimal [de 1 a 53]

  • D: Día de la semana en notación decimal [de 1 a 7]

  • nnnn: Secuencia de números [de 0001 a 10 000-1]

0x006A

107

3

R

ASCII

NA

Y

03,

100-4

Versión de hardware de la pasarela en 6 caracteres ASCII válida hasta la versión del firmware 001.008.007.

Ejemplo: V0.0.1

0x006D

110

3

R

ASCII

NA

Y

03,

100-4

Versión de firmware de la pasarela en 6 caracteres ASCII, válida hasta la versión del firmware 001.008.007.

Ejemplo: V1.4.5

0x0078

121

6

R

ASCII

NA

N

03,

100-4

Versión de firmware de la pasarela en 11 caracteres ASCII, válida para la versión del firmware 001.008.007 y posteriores.

Ejemplo: 001.008.007

Estado

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Descripción

0x0070

113

1

R

BITMAP

0x0000

N

01, 02, 03,

100-4

Registro de estado y de diagnóstico de la pasarela PowerTag Link

Bit 0 = 1: fase de arranque

Bit 1 = 1: fase de funcionamiento

Bit 2 = 1: modo rebajado

Bit 3 = 1: Modo de fallo

Bit 12: no utilizado

Bit 13: error de E2PROM

Bit 14: error de RAM

Bit 15: error de FLASH

NOTA: Los bits 0 a 3 son excluyentes: solo se utiliza un modo a la vez.

Fecha y hora

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Descripción

0x0073

116

4

RW

DATETIME

(1)

NA

N

03, 16,

100-4

Indica el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el milisegundo en la pasarela PowerTag Link.

(1) Consulte DATETIME.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?