DOCA0157ES-09

Desemparejamiento de dispositivos inalámbricos con la página web

Para desemparejar un dispositivo inalámbrico mediante la página web de PowerTag Link, siga los pasos que se indican en las siguientes secciones, según sea el caso.

Algunos dispositivos inalámbricos cuentan con un método local para desemparejar los dispositivos. Consulte la hoja de instrucciones del dispositivo en cuestión.

IMPORTANTE: Al desemparejar dispositivos inalámbricos sin alimentación de la pasarela PowerTag Link, se quitan los dispositivos de los ajustes de la pasarela, pero permanece almacenada en el dispositivo una referencia a la pasarela de cada uno de estos dispositivos. Para emparejar el dispositivo inalámbrico con una nueva pasarela PowerTag Link, realice un restablecimiento local de los ajustes de fábrica del dispositivo: apague el dispositivo y este cambiará al modo de búsqueda de pasarela.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?