DOCA0157ES-09

Recomendaciones de seguridad para el funcionamiento de la pasarela PowerTag Link

Mantener el firmware actualizado

Se publican regularmente actualizaciones y parches de seguridad. Para confirmar el nivel de seguridad apropiado en la pasarela PowerTag Link, verifique periódicamente que el firmware de la pasarela PowerTag Link sea el más reciente disponible y que utiliza la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.

Para obtener más información sobre la actualización del firmware de la pasarela PowerTag Link, consulte Actualización del firmware.

Renovación del certificado de servidor web del producto

La pasarela PowerTag Link incluye un servidor web HTTPS basado en un certificado X.509v3 para las comunicaciones seguras de configuración ya sea con un software EcoStruxure Power Commission (EPC) o un navegador web. Este certificado tiene una validez limitada y caducará una vez que finalice el período de validez.

El certificado predeterminado de la pasarela PowerTag Link tiene una validez de 10 años desde la fecha del primer arranque (o del restablecimiento más reciente a los valores de fábrica) y debe renovarse periódicamente (al menos unos días o semanas antes de su fecha de caducidad). En el caso de que los certificados los proporcione una entidad, compruebe con dicha entidad el período de validez y la fecha de caducidad de los mismos.

Renovación de contraseñas

Se recomienda actualizar periódicamente las contraseñas, por ejemplo cada tres a seis meses.

Gestión de cuentas de usuario

La organización o las personas responsables del funcionamiento o mantenimiento del producto podrían cambiar cada cierto tiempo. Se recomienda verificar periódicamente la lista de cuentas de usuario configuradas con la pasarela PowerTag Link para asegurarse de que todas las cuentas de usuario configuradas siguen representando a los usuarios válidos del producto. Al mantener las cuentas de usuario actualizadas, se asegurará de que estén configuradas con las funciones correctas y también podrá eliminar las cuentas que no se usen.

Comunicación segura con sensores y dispositivos inalámbricos

Se recomienda verificar periódicamente la lista configurada de dispositivos emparejados de la pasarela PowerTag Link para asegurarse de que los dispositivos que figuran en ella están actualizados y no incluyen ningún dispositivo imprevisto o no autorizado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?