Atribuições de portas de E/S do avatar
Os avatars de aplicação e alguns avatares de carga introduzem as entradas de variável de processo (PV) e os contatores de PV.
As entradas de PV são conectadas aos módulos de E/S analógica (AIOM) incluídos como parte do avatar de aplicação. Cada módulo AIOM permite até duas entradas de PV. No máximo cinco entradas de PV, que exigem até três módulos AIOM, podem ser selecionadas para o avatar .
Os contatores de PV são conectados aos módulos de E/S digital (DIOM) incluídos como parte do avatar de aplicação. Cada módulo DIOM permite até quatro contatores de PV ou entradas digitais do modo de controle. No máximo cinco contatores de PV e três modos de controle, que exigem até dois módulos AIOM, podem ser selecionados para o avatar .
As atribuições de portas de entrada de PV e contatores de PV nos módulos DIOM e AIOM são feitas durante a definição inicial das configurações da TeSys island por meio do TeSys island DTM.
As atribuições de portas de E/S podem ser encontradas no DTM depois de selecionados os avatars na TeSys island e de atribuído o número de entradas de PV e de contatores de PV. As atribuições de portas de E/S podem ser encontradas na seção Diagnóstico do avatar do sistema. As entradas dos avatars são atribuídas a dispositivos de E/S específicos e, depois, mapeadas para portas nesse dispositivo.