아바타 I/O 포트 할당
애플리케이션 및 특정 부하 avatars 에서 프로세스 변수(PV) 입력 및 PV 스위치를 소개합니다.
PV 입력은 애플리케이션 avatar 의 일부로 포함된 아날로그 I/O 모듈(AIOM)에 연결됩니다. 각 AIOM 모듈에는 최대 2개의 PV 입력이 허용됩니다. 최대 3개의 AIOM 모듈을 필요로 하는 PV 입력은 avatar 에 대해 최대 5개까지 선택할 수 있습니다.
PV 스위치는 애플리케이션 avatar 의 일부로 포함된 디지털 I/O 모듈(DIOM)에 연결됩니다. 각 DIOM 모듈은 최대 4개의 PV 스위치 또는 제어 모드 디지털 입력을 허용합니다. 최대 2개의 DIOM 모듈을 필요로 하는 PV 스위치와 제어 모드는 각각 avatar 에 대해 각각 최대 5개와 3개까지 선택할 수 있습니다.
DIOM 및 AIOM 모듈의 PV 입력 및 PV 스위치 포트 할당은 TeSys island DTM을 사용하는 TeSys island 설정의 초기 구성 과정에서 이뤄집니다.
I/O 포트 할당은 TeSys island 에서 avatars 가 선택되었고 PV 입력 및 PV 스위치의 수가 할당되었으면 DTM에서 찾을 수 있습니다. I/O 포트 할당은 시스템 avatar 의 설정 섹션에서 찾을 수 있습니다. avatars 의 입력은 특정 I/O 장치에 할당된 후 해당 I/O 장치의 포트에 매핑됩니다.