DOCA0270ZH-01

Avatar I/O 端口分配

应用层级和某些负载 avatars 引入了过程变量 (PV) 输入和 PV 开关。

PV 输入连接到作为应用层级 avatar 的一部分的模拟量 I/O 模块 (AIOM)。每个 AIOM 模块最多允许两个 PV 输入。最多可以为 avatar 选择五个 PV 输入,这最多需要三个 AIOM 模块。

PV 开关连接到作为应用层级 avatar 的一部分的数字 I/O 模块 (DIOM)。每个 DIOM 模块最多允许四个 PV 开关或控制模式数字输入。最多可以为 avatar 选择五个 PV 开关和三个控制模式,这最多需要两个 DIOM 模块。

DIOM 和 AIOM 模块上的 PV 输入和 PV 开关端口分配是在使用 TeSys island DTMTeSys island 设置进行初始配置期间完成的。

一旦选择了 TeSys island 上的 avatars 并且分配了 PV 输入和 PV 开关数量,就可以在 DTM 中找到 I/O 端口分配。I/O 端口分配可在系统 avatar 的“设置”部分中找到。avatars 的输入分配给特定的 I/O 设备,然后映射到该 I/O 设备上的端口。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?