E/A-Portzuweisungen für Avatars
Anwendungs- und bestimmte Last-avatars verfügen über PV-Eingänge (Prozessvariablen) und PV-Schalter.
PV-Eingänge werden an Analog-E/A-Modulen (AIOM) angeschlossen, die als Bestandteil des Anwendungs-avatar s geliefert werden. An jedem AIOM-Modul können bis zu zwei PV-Eingänge angeschlossen werden. Für den avatar können maximal fünf PV-Eingänge ausgewählt werden, d. h. es sind bis zu drei AIOM-Module erforderlich.
PV-Schalter werden an Digital-E/A-Modulen (DIOM) angeschlossen, die als Bestandteil des Anwendungs-avatar s geliefert werden. An jedem DIOM-Modul können bis zu vier PV-Schalter oder Steuerungsmodus-Digitaleingänge angeschlossen werden. Für den avatar können maximal fünf PV-Schalter und drei Steuerungsmodi ausgewählt werden, d. h. es sind bis zu zwei DIOM-Module erforderlich.
Die Portzuweisungen für PV-Eingänge und PV-Schalter auf den DIOM- und AIOM-Modulen werden bei der Erstkonfiguration der TeSys island -Einstellungen mithilfe des TeSys island DTMs festgelegt.
Die E/A-Portzuweisungen können im DTM aufgerufen werden, wenn die avatars für das TeSys island ausgewählt wurden und die Anzahl der PV-Eingänge und PV-Schalter zugewiesen wurde. Die E/A-Portzuweisungen können auch im Einstellungen-Abschnitt des System-avatar s aufgerufen werden. Die Eingänge für die avatars werden bestimmten E/A-Geräten zugewiesen und dann Ports auf diesen E/A-Geräten zugeordnet.