DOCA0270FR-01

Format du journal d’audit

  • TeSys island met en forme l’horodatage du journal d’audit dans le format suivant :

    AAAA-MM-JJThh:mm:ss.mmm

    Exemple : 2018-01-02T15 :02:59.980

  • TeSys island formate la source dans le journal d’audit selon le format suivant avec les valeurs valides définies ci-dessous :

    <<adresse IP source>>,<<type d’outil>>,<<nom d’utilisateur>>>

NOTE: Si l’adresse IP source n’est pas connue, un tiret (-) est substitué.

Les valeurs valides pour <<type d’outil>> sont :

  • DTM

  • OMT

  • autre

Les valeurs valides pour <<nom d’utilisateur>> sont :

  • Le nom d’utilisateur pour le type d’OMT

  • Un tiret (-) pour les types d’outil DTM et autre

Exemples :

  • 192.168.100.1,OMT,Marc

  • 192.168.0.1,DTM,-

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?