DOCA0270ZH-01

审计日志格式

  • TeSys island 采用以下格式格式化审计日志中的时间戳

    YYYY-MM-DDThh:mm:ss.mmm

    示例: 2018-01-02T15:02:59.980

  • TeSys island 使用如下定义的有效值将审计日志中的格式化为以下格式:

    <<源 IP 地址>>,<<工具类型>>,<<用户名>>

注: 如果源 IP 地址未知,则用连字符 (-) 代替。

<<工具类型>> 的有效值包括

  • DTM

  • OMT

  • 其他

<<用户名>> 的有效值包括

  • OMT 工具类型的用户名

  • DTM其他工具类型的连字符 (-)

示例:

  • 192.168.100.1,OMT,Bob

  • 192.168.0.1,DTM,-

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?