DOCA0270DE-01

Audit-Protokoll-Format

  • Das TeSys island formatiert den Zeitstempel im Audit-Protokoll im folgenden Format:

    JJJJ-MM-TTThh:mm:ss.mmm

    Beispiel: 2018-01-02T15:02:59.980

  • Das TeSys island formatiert die Quelle im Audit-Protokoll im folgenden Format. Die dafür gültigen Werte sind nachstehend angegeben:

    <<Quell-IP-Adresse>>,<<Tool-Typ>>,<<Benutzername>>

HINWEIS: Wenn die Quell-IP-Adresse unbekannt ist, wird stattdessen ein Bindestrich (-) eingefügt.

Gültige Werte für <<Tool-Typ>> sind:

  • DTM

  • OMT

  • Andere

Gültige Werte für <<Benutzername>> sind:

  • Der Benutzername für den Tool-Typ OMT

  • Ein Bindestrich (-) für den Tool-Typ DTM und Andere

Beispiele:

  • 192.168.100.1,OMT,Bob

  • 192.168.0.1,DTM,-

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?