DOCA0270PTBR-01

Formato do registro de auditoria

  • O TeSys island usa o seguinte formato de marcação de data e hora no Registro de auditoria:

    AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm

    Exemplo: 2018-01-02T15:02:59.980

  • O TeSys island usa o seguinte formato de origem no Registro de auditoria com valores válidos conforme definidos abaixo:

    <<endereço IP de origem>>,<<tipo de ferramenta>>,<<nome do usuário>>

NOTA: Se o endereço IP de origem não for conhecido, um hífen (-) será a substituição.

Os valores válidos para <<tipo de ferramenta>> são

  • DTM

  • OMT

  • outro

Os valores válidos para <<nome do usuário>> são

  • o nome do usuário do tipo de ferramenta OMT

  • um hífen (-) para o DTM e o tipo de ferramenta outro

Exemplos:

  • 192.168.100.1,OMT,Bob

  • 192.168.0.1,DTM,-

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?