버스 커플러 배선
TeSys island 로의 전력 제어는 버스 커플러 상단의 단일 분리형 2핀 스프링 단자 커넥터를 통해 연결됩니다. 커넥터는 24V 및 0V 연결용입니다. 버스 커플러 배선 연결 방법:
-
버스 커플러 상단에서 스프링 단자 커넥터를 제거합니다.
-
아래 표 및 숫자를 참조하여 전원을 연결하십시오.
-
스프링 단자 커넥터를 버스 커플러 상단에 다시 삽입합니다.
-
필드버스 케이블을 버스 커플러에 연결합니다. TPRBCEIP 및 TPRBCPFN 버스 커플러의 이중 포트 이더넷 스위치에 필드버스 이더넷 케이블을 연결합니다. PROFIBUS-DP 케이블을 TPRBCPFB 버스 커플러의 DB-9 포트에 연결합니다.
-
RJ45 케이블은 TPRBCEIP의 서비스 포트에 그리고 TPRBCPFB 디지털 도구와의 통신을 위한 버스 커플러에 연결할 수 있습니다.
TPRBCPFN 버스 커플러의 서비스 포트는 시운전 및 문제 해결 중에만 일시적으로 사용할 수 있습니다.
-
버스 커플러의 24Vdc 전원공급장치에는 SELV 용량이 있어야 합니다. 전원공급장치를 TeSys island 와 같은 패널 또는 캐비넷에 설치합니다.
-
하나의 전원공급장치(24V, 3A)는 하나의 TeSys island 에만 사용해야 합니다.