Fiação da interface de rede
A alimentação de controle do TeSys island é feita através de um único conector tipo terminal mola removível de 2 pinos, na parte superior da interface de rede. O conector se destina a conexões de 24 V e 0 V. Para conectar a interface de rede:
-
Remova o conector tipo terminal mola da parte superior da interface de rede.
-
Consulte a tabela e as figuras abaixo, e faça as conexões de alimentação.
-
Insira novamente o conector tipo terminal mola na parte superior da interface de rede.
-
Conecte o(s) cabo(s) da rede de campo à interface de rede. Conecte os cabos Ethernet da rede de campo no switch Ethernet de portas duplas nas interfaces de rede TPRBCEIP e TPRBCPFN. Conecte o cabo do PROFIBUS-DP à porta DB-9 na interface de rede do TPRBCPFB.
-
Um cabo RJ45 pode ser conectado à porta de serviço das interfaces de rede do TPRBCEIP e do TPRBCPFB para a comunicação com as ferramentas digitais.
A porta de serviço na interface de rede do TPRBCPFN se destina apenas a uso temporário durante comissionamento e solução de problemas.
-
A fonte de alimentação de 24 VCC da interface de rede deve ter uma classificação SELV. Instale a fonte de alimentação no mesmo painel ou gabinete que o TeSys island .
-
Uma fonte de alimentação (24 V, 3 A) deve ser usada para somente uma TeSys island .