DOCA0270ZH-01

总线耦合器接线

TeSys island 的控制电源通过总线耦合器顶部的一个可拆卸 2 针弹簧端子连接器连接。该连接器用于 24 V 和 0 V 连接。连接总线耦合器:

  1. 从总线耦合器顶部拆下弹簧端子连接器。

  2. 请参阅下表和图连接电源。

  3. 将弹簧端子连接器插回总线耦合器顶部。

  4. 将现场总线电缆连接到总线耦合器。将现场总线以太网电缆连接到 TPRBCEIPTPRBCPFN 总线耦合器上的双端口以太网交换机。将 PROFIBUS-DP 电缆连接到 TPRBCPFB 总线耦合器上的 DB-9 端口。

  5. 可以将 RJ45 电缆连接到 TPRBCEIPTPRBCPFB 总线耦合器上的服务端口,以与数字工具进行通信。

    TPRBCPFN 总线耦合器上的服务端口仅供调试和故障排除期间临时使用。

总线耦合器弹簧端子连接器

总线耦合器接线

引脚间距为 5.08 mm。

总线耦合器接线

熔断器:3 A T 型

  1. 总线耦合器的 24 Vdc 电源必须具有 SELV 额定值。将电源安装在与 TeSys island 相同的面板或机柜中。

  2. 一个电源 (24 V,3 A) 只能用于一个 TeSys island

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?