개요
설정은 TeSys island 및 기타 모든 하드웨어 장치의 물리적 설치와 TeSys island 토폴로지의 확인이 완료된 후 이뤄져야 합니다. 다음 표는 설정 단계를 요약한 것입니다. 설정 작업을 수행하는 담당자는 TeSys island 모듈 및 avatars 를 숙지하고 있어야 합니다.
TeSys™ 아일랜드 설정
|
단계 |
행동 |
|---|---|
|
1 |
TeSys island 전원을 켭니다. |
|
2 |
TeSys Island DTM 또는 OMT(Operation and Maintenance Tool)로 TeSys island 에 연결합니다. |
|
3 |
OMT를 통해 연결된 경우 아일랜드 IPv4 주소를 설정합니다. |
|
4 |
프로젝트 파일을 TeSys Island DTM에 가져옵니다. |
|
5 |
TeSys island 의 매개 변수를 구성합니다. |
|
6 |
SoMove 소프트웨어를 통해 TeSys island 에 연결합니다. |
|
7 |
프로젝트 파일을 TeSys island 에 로드합니다. |
|
8 |
테스트 모드에서 시스템 설치를 확인합니다. |
|
9 |
TeSys island 구성을 확인합니다. |
|
10 |
시스템 배선을 확인합니다. |
|
11 |
주 전력을 적용합니다. |
|
12 |
강제 모드를 사용하여 PLC의 명령을 시뮬레이션합니다. |