DOCA0270DE-01

Einführung

Es muss eine Einrichtung durchgeführt werden, nachdem das TeSys island und alle anderen Hardware-Geräte physisch installiert wurden und die TeSys island -Topologie überprüft wurde. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Einrichtungsschritte. Die Person, die die Einrichtung durchführt, muss mit den TeSys island -Modulen und -avatars vertraut sein.

TeSys™ island einrichten

Schritt

Aktion

1

Schalten Sie den TeSys island ein.

2

Stellen Sie mit dem TeSys Island DTM oder dem OMT (Betriebs- und Wartungs-Tool) eine Verbindung zu TeSys island her.

3

Stellen Sie bei einer Verbindung über OMT die IPv4-Adresse der Insel ein.

4

Importieren Sie die Projektdatei in den TeSys Island DTM.

5

Konfigurieren Sie die TeSys island -Parameter.

6

Stellen Sie mit der SoMove -Software eine Verbindung zum TeSys island her.

7

Laden Sie die Projektdatei in das TeSys island .

8

Überprüfen Sie die Systeminstallation im Testmodus.

9

Überprüfen Sie die TeSys island -Konfiguration.

10

Überprüfen Sie die Systemverdrahtung.

11

Schließen Sie den Netzstrom an.

12

Verwenden Sie den Forcierungsmodus, um SPS-Befehle zu simulieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?