介绍
必须在 TeSys island 和所有其他硬件设备的物理安装和 TeSys island 拓扑验证之后才能执行设置。下表概述了设置步骤。执行设置的人员必须熟悉 TeSys island 模块和 avatars 。
设置 TeSys™ island
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
打开 TeSys island 电源。 |
|
2 |
使用 TeSys Island DTM 或操作和维护工具 (OMT) 连接到 TeSys island 。 |
|
3 |
如果通过 OMT 连接,请设置阀岛 IPv4 地址。 |
|
4 |
将项目文件导入到 TeSys Island DTM。 |
|
5 |
配置 TeSys island 的参数。 |
|
6 |
使用 SoMove 软件连接到 TeSys island 。 |
|
7 |
将项目文件加载到 TeSys island 。 |
|
8 |
在测试模式下验证系统安装。 |
|
9 |
检查 TeSys island 的配置。 |
|
10 |
验证系统接线。 |
|
11 |
接通主电源。 |
|
12 |
使用强制模式模拟来自 PLC 的命令。 |