DOCA0270PTBR-01

Introdução

A configuração deve ser executada após a instalação física da TeSys island e de todos os outros dispositivos de hardware e da verificação da topologia da TeSys island . A tabela a seguir resume as etapas de configuração. A pessoa que realiza a configuração deve estar familiarizada com os módulos e TeSys island do avatars .

Como configurar o TeSys™ island

Etapa

Ação

1

Ligue a TeSys island .

2

Conecte-se à TeSys island usando o TeSys Island DTM ou a Ferramenta de operação e manutenção (OMT).

3

Defina o endereço IPv4 da ilha se ela estiver conectada via OMT.

4

Importação do arquivo do projeto no TeSys Island DTM.

5

Configure os parâmetros da TeSys island .

6

Conecte-se à TeSys island com o software SoMove .

7

Carregue o arquivo de projeto para a TeSys island .

8

Verifique a instalação do sistema no modo de teste.

9

Verifique da configuração da TeSys island .

10

Verifique a fiação do sistema.

11

Aplique a alimentação da rede elétrica.

12

Use o modo forçado para simular comandos do PLC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?