连接平板电脑并使用 OMT
本节介绍如何将平板电脑连接到 TeSys island 总线耦合器。要执行此过程,阀岛必须在网络上并且能够使用无线或有线连接与平板电脑进行通讯。
与总线耦合器建立连接后,您就可以访问 OMT 了。
执行以下步骤将平板电脑连接到 OMT:
-
将总线耦合器的地址(格式为:Https://xxx.xxx.xxx.xxx)输入到您平板电脑的网络浏览器中,以访问在总线耦合器上运行的 OMT。
注: 推荐的浏览器是 Chrome 或 Safari。 -
如果您被带到此页面,“您的连接不是私密连接”:
-
单击“高级”按钮。
-
单击链接继续至 xxx.xxx.xxx.xxx(不安全)以继续。
结果:屏幕上显示 OMT 登录屏幕。
-
-
首次连接时,输入
admin
作为用户名,输入schneider18
作为密码。 -
单击登录。
结果:系统将提示您更改密码。
-
输入当前密码
schneider18
。 -
输入两次新密码,然后单击提交。
注: 密码必须至少包含 10 个字符,其中至少包含 1 个字母和 1 个数字字符。
登录后,控制面板窗口显示在 OMT 主页屏幕中。如果您没有访问控制面板的权限,则 Avatar 视图窗口将显示在 OMT 屏幕中。已连接 TeSys island 的名称显示在状态横幅的顶部。还会显示日期和时间,以及已授权的控制类型。请参阅控制类型。
控制类型
完全控制 |
这种类型的访问权限授予第一个登录到 TeSys island 的用户。该用户可以完全控制系统。 |
只读 |
此类访问权被授予在具有完全控制访问权的用户连接期间登录到系统的任何附加用户。这些其他的用户被授予只读访问权限,因为一次只有一个用户可以拥有完全控制权。 |
在 OMT 主页屏幕上会显示以下信息:
-
严重和非严重报警的数量。
-
当测试模式或强制模式处于活动状态时,指示灯将为红色闪烁。
-
您好消息,确认您现在已登录到系统。
-
注销 OMT 的选项。
-
可以单击问号 (?) 以获取帮助。
OMT 主屏幕提供对各种面向任务的面板的访问。通过单击屏幕左侧的相应按钮选择所需的面板:
- 控制面板(
请参考章节 控制面板)
- Avatar 视图(
请参考章节 Avatar 视图面板)
- 阀岛视图(
请参考章节 阀岛视图面板)
- 诊断(
请参考章节 诊断面板)
- 电能监测(
请参考章节 电能监测面板)
- 设置(
请参考章节 设置面板)
- Admin 选项(
请参考章节 Admin 选项面板)