Tablet anschließen und OMT verwenden
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Ihr Tablet am TeSys island -Buskoppler anschließen. Für die Durchführung dieses Verfahrens muss die Insel im Netzwerk eingebunden und in der Lage sein, über eine drahtlose oder kabelgebundene Verbindung mit dem Tablet zu kommunizieren.
Sobald eine Verbindung zum Buskoppler hergestellt ist, können Sie auf das OMT zugreifen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Tablet mit dem OMT zu verbinden:
-
Geben Sie die Adresse (Format: https://xxx.xxx.xxx.xxx) des Buskopplers in den Webbrowser Ihres Tablets ein, um auf das OMT zuzugreifen, das auf dem Buskoppler ausgeführt wird.
HINWEIS: Die empfohlenen Browser sind Chrome oder Safari. -
Wenn die Seite „Die Verbindung ist nicht privat“ angezeigt wird:
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.
-
Klicken Sie auf den Link Weiter mit xxx.xxx.xxx.xxx (unsicher), um fortzufahren.
Ergebnis: Der OMT-Anmeldebildschirm wird auf dem Bildschirm angezeigt.
-
-
Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen, geben Sie
adminals Benutzernamen undschneider18als Kennwort ein. -
Klicken Sie auf Anmelden.
Ergebnis: Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern.
-
Geben Sie
schneider18als aktuelles Kennwort ein. -
Geben Sie Ihr neues Kennwort zweimal ein und klicken Sie auf Übergeben.
HINWEIS: Kennwörter müssen mindestens 10 Zeichen lang sein und mindestens ein alphabetisches und ein numerisches Zeichen enthalten.
Nach Ihrer Anmeldung wird auf dem OMT-Startbildschirm das Fenster BEDIENTAFEL angezeigt. Wenn Sie keine Zugriffsberechtigung für die BEDIENTAFEL haben, wird auf dem OMT-Bildschirm das Fenster Avatar-Ansicht angezeigt. Der Name des angeschlossenen TeSys island wird oben im Statusbanner angezeigt. Ebenfalls angezeigt werden das Datum und die Uhrzeit sowie der Kontrolltyp, der gewährt wird. Siehe Kontrolltyp.
Kontrolltyp
|
UNEINGESCHRÄNKTE KONTROLLE |
Dieser Zugriffstyp wird dem ersten Benutzer gewährt, der sich beim TeSys island anmeldet. Dieser Benutzer hat die uneingeschränkte Kontrolle über das System. |
|
NUR LESEN |
Dieser Zugriffstyp wird allen zusätzlichen Benutzern gewährt, die sich beim System anmelden, während ein anderer Benutzer eine Verbindung mit dem Zugriffstyp UNEINGESCHRÄNKTE KONTROLLE verwendet. Diesen zusätzlichen Benutzern wird ein reiner Lesezugriff gewährt, da immer nur jeweils ein Benutzer die uneingeschränkte Kontrolle haben kann. |
Die folgenden Informationen werden auf dem OMT-Startbildschirm:
-
Die Anzahl der kritischen und nicht kritischen Alarme
-
Eine Anzeigeleuchte blinkt rot, wenn der Testmodus oder der Forcierungsmodus aktiv ist
-
Die Hello-Meldung, die bestätigt, dass Sie derzeit beim System angemeldet sind
-
Die Option zum Abmelden vom OMT
-
Ein Fragezeichen (?), auf das Sie klicken können, um die Hilfe aufzurufen
Über den OMT-Startbildschirm haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von aufgabenorientierten Bereichen. Wählen Sie den gewünschten Bereich aus, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche auf der linken Bildschirmseite klicken:
- Bedientafel (
siehe Abschnitt Bedientafel)
- Avatar-Ansicht (
siehe Abschnitt Bereich „Avatar-Ansicht“)
- Insel-Ansicht (
siehe Abschnitt Bereich „Insel – Ansicht“)
- Diagnose (
siehe Abschnitt Bereich „Diagnose“)
- Energieüberwachung (
siehe Abschnitt Bereich „Energieüberwachung“)
- Einstellungen (
siehe Abschnitt Bereich „Einstellungen“)
- Admin-Optionen (
siehe Abschnitt Bereich „Admin-Optionen“)