DOCA0270PTBR-01

Como conectar seu tablet e usar a OMT

Esta seção explica como conectar o tablet à interface de rede do TeSys island . Para executar este procedimento, a ilha deve estar na rede e ser capaz de se comunicar com o tablet usando uma conexão com ou sem fio.

Quando a conexão com a interface de rede for estabelecida, você poderá acessar a OMT.

Execute as seguintes etapas para conectar o tablet à OMT:

  1. Insira o endereço (formato: https://xxx.xxx.xxx.xxx) da interface de rede no navegador da Web do tablet para acessar a OMT em execução na interface de rede.

    NOTA: Os navegadores recomendados são o Chrome e o Safari.
  2. Se você for levado à página "Sua conexão não é privada":

    1. Clique no botão Avançado.

    2. Clique no link Prosseguir para xxx.xxx.xxx.xxx (não seguro) para continuar.

      Resultado: A tela de login da OMT é exibida.

      Tela de logon da OMT

  3. Ao se conectar pela primeira vez, digite admin como nome de usuário e schneider18 como senha.

  4. Clique em Login.

    Resultado: Você será solicitado a alterar a senha.

  5. Digite schneider18 como a senha atual.

  6. Digite a nova senha duas vezes e clique em Enviar.

    NOTA: As senhas devem ter no mínimo 10 caracteres, com pelo menos um caractere alfabético e um numérico.

    Alterar senha

Depois de fazer login, a janela PAINEL DE CONTROLE é exibida na tela inicial da OMT. Se você não tiver permissão para acessar o PAINEL DE CONTROLE, a janela Vista do avatar é exibida na tela OMT. O nome da TeSys island conectada será exibido na parte superior da faixa de status. Também serão exibidos a data e a hora, e o tipo de controle concedido. Consulte Tipo de controle.

Tipo de controle

CONTROLE TOTAL

Esse tipo de acesso é concedido ao primeiro usuário que faz login na TeSys island . Esse usuário tem controle total do sistema.

SOMENTE LEITURA

Esse tipo de acesso é concedido a quaisquer usuários adicionais que fazem logon no sistema enquanto outro usuário está conectado com o acesso CONTROLE TOTAL. Esses usuários adicionais recebem acesso somente leitura, pois somente um usuário pode ter controle total por vez.

As informações a seguir são exibidas na tela inicial da OMT:

  • O número de alarmes críticos e não críticos.

  • Um indicador pisca em vermelho quando o Modo de teste ou o Modo forçado está ativo.

  • A mensagem Olá, confirmando que você está conectado ao sistema.

  • A opção de Fazer logout da OMT.

  • Um ponto de interrogação (?) em que você pode clicar para obter ajuda.

Tela inicial da OMT

A tela inicial da OMT fornece acesso a uma variedade de painéis orientados a tarefas. Selecione o painel desejado clicando no botão correspondente no lado esquerdo da tela:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?