DOCA0270ZH-01

降级模式

当现场总线与控制器的通讯丢失时,TeSys island 保持运行状态,但进入降级模式。通讯丢失定义为:

  • EtherNet/IP 现场总线:当建立的独占所有者连接超时时,会检测到通讯丢失。

    注: 如果 PLC 针对已建立的独占连接进入空闲状态,则 TeSys island 将在正常条件下运行。
  • Modbus/TCP 现场总线:在 DTM 中的“通讯丢失超时”设置所指定的持续时间内未收到循环 I/O 扫描数据的写入请求后,检测到通讯丢失。

  • PROFINET 现场总线:在应用关系 (AR) 任一端上与 I/O 控制器建立的 AR 关闭或断开时,检测到通讯丢失。TeSys island 支持每个 I/O 控制器一个 AR。

  • PROFIBUS-DP 现场总线:在连接的看门狗计时器过期时,检测到通讯丢失。

注: 与 DTM 或 OMT 失去通讯不会触发转换到降级模式。

在降级模式下:

  • 现场总线端口保持活动状态。

  • 服务端口保持活动状态。

  • TeSys avatars 进入降级模式。在降级模式下,具有本地控制的 avatars 由本地输入驱动。所有其他 avatars 进入故障预置状态。有关故障预置状态的定义,请参阅系统状态章节。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?