DOCA0270PTBR-01

Modo degradado

Quando a comunicação da rede de campo com o controlador é perdida, a TeSys island permanece no estado operacional, mas entra no modo degradado. A perda de comunicação é definida por:

  • rede de campo EtherNet/IP: Uma perda de comunicação é detectada quando uma conexão de proprietário exclusiva estabelecida atinge o tempo limite.

    NOTA: Se o PLC entrar em um estado ocioso para uma conexão exclusiva estabelecida, o TeSys island funcionará em condições normais.
  • rede de campo Modbus/TCP: Uma perda de comunicação é detectada depois que nenhuma solicitação de gravação é recebida para os dados de varredura cíclica de E/S pela duração especificada na configuração de Tempo limite de perda de comunicação no DTM.

  • rede de campo PROFINET: Uma perda de comunicação é detectada quando uma relação de aplicação (AR) estabelecida com um controlador de E/S é fechada ou desconectada em uma das extremidades da AR. O TeSys island tem suporte para uma AR por controlador de E/S.

  • rede de campo PROFIBUS-DP: Uma perda de comunicação é detectada quando o cronômetro de watchdog da conexão expira.

NOTA: A perda de comunicação com o DTM ou OMT não aciona a transição para o Modo degradado.

Durante o Modo degradado:

  • As portas da rede de campo permanecem ativas.

  • A porta de serviço permanece ativa.

  • Os TeSys avatars entram no Modo degradado: Durante o Modo degradado, os avatars com controle local são acionados por entradas locais. Todos os outros avatars entram em estado de Fallback. Para ver a definição do estado de Fallback, consulte Estados do sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?