성능 저하 모드
컨트롤러와의 필드버스 통신이 끊기면, TeSys island 는 작동 상태로 유지되지만 성능 저하 모드가 됩니다. 통신 손실은 다음과 같이 정의됩니다.
-
EtherNet/IP 필드버스: 설정된 단독 소유자 연결 시간이 초과되면 통신 손실이 감지됩니다.
주의: PLC가 설정된 단독 연결에 대해 유휴 상태로 전환되는 경우 TeSys island 는 정상 상태로 실행됩니다. -
Modbus/TCP 필드버스: 통신 손실은 DTM의 통신 손실 시간 초과 설정에 의해 지정된 기간 동안 주기적인 I/O 스캔 데이터에 대한 쓰기 요청을 받지 않은 후 감지됩니다.
-
PROFINET 필드버스: 통신 손실은 I/O 컨트롤러와 설정된 애플리케이션 관계(AR)가 AR 양쪽에서 닫히거나 연결이 끊어지면 감지됩니다. TeSys island 는 I/O 컨트롤러당 하나의 AR을 지원합니다.
-
PROFIBUS-DP 필드버스: 통신 손실은 연결에 대한 감시 타이머가 만료되면 감지됩니다.
성능 저하 모드 중:
-
필드버스 포트는 활성 상태로 유지됩니다.
-
서비스 포트는 활성 상태로 유지됩니다.
-
TeSys avatars가 성능 저하 모드를 시작합니다. 성능 저하 모드 중 avatars 및 로컬 제어는 로컬 입력을 통해 이뤄집니다. 기타 모든 avatars 는 폴백 상태를 시작합니다. 폴백 상태의 정의는 시스템 상태 단원을 참조하십시오.