Mode dégradé
En cas de perte de la communication entre le bus de terrain et le contrôleur, l’îlot TeSys island reste opérationnel mais entre en mode dégradé. Une perte de communication est définie comme suit :
-
Bus de terrain EtherNet/IP : Une perte de communication est détectée lorsqu’une connexion propriétaire exclusive établie expire.
NOTE: Si l’automate passe à l’état inactif pour une connexion exclusive établie, l’îlot TeSys island fonctionnera dans des conditions normales. -
Bus de terrain Modbus/TCP : Une perte de communication est détectée après n’avoir reçu aucune demande d’écriture dans les données de balayage cycliques d’E/S pendant la durée spécifiée par le paramètre Délai perte de communication du DTM.
-
Bus de terrain PROFINET : Une perte de communication est détectée lorsqu’une relation d’application établie (AR) avec un contrôleur d’E/S est fermée ou déconnectée sur l’une des extrémités de l’AR. TeSys island prend en charge un AR par contrôleur d’E/S.
-
Bus de terrain PROFIBUS-DP : Une perte de communication est détectée lorsque le temporisateur chien de garde de la connexion expire.
En mode dégradé :
-
Les ports du bus de terrain restent actifs.
-
Le port de service reste actif.
-
Les TeSys avatars passent en mode dégradé. Pendant le mode dégradé, les avatars ayant un contrôle local sont pilotés par des entrées locales. Tous les autres avatars entrent dans l’état Repli. Pour la définition de l’état Repli, reportez-vous à la section États du système.