DOCA0270FR-01

Lignes directrices pour le déclassement

Les démarreurs standard TeSys island , les démarreurs SIL* et les modules d’interface d’alimentation sont conçus pour fonctionner sans déclassement dans les conditions suivantes :

  • Position de montage à l’horizontale

  • Température ambiante jusqu’à 50 °C (122 °F)

Pour un montage vertical ou des températures ambiantes supérieures à 50 °C (122 °F), appliquer les valeurs de déclassement du tableau suivant aux exigences de charge nominale. Si les deux conditions de déclassement s’appliquent, vous devez appliquer les deux facteurs de déclassement. Le déclassement est calculé par les outils numériques.

Lignes directrices pour le déclassement selon la position de montage et la température ambiante de fonctionnement

Condition de déclassement Facteur de déclassement

Position de montage

20 % de déclassement nécessaire en position de montage verticale

Température ambiante de fonctionnement

2 % de déclassement par °C d’élévation de la température au-dessus de 50 °C (122 °F), avec un maximum de 60 °C (140 °F)

Les conditions de déclassement s’appliquent à tous les démarreurs standard, démarreurs SIL et modules d’interface d’alimentation. Les conditions de déclassement ne concernent pas les dispositifs de protection contre les courts-circuits.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?