Reduktionsleitlinien
Die Standardstarter, SIL*-Starter und Leistungsschnittstellenmodule des TeSys island sind auf den Betrieb ohne Reduktion unter den folgenden Bedingungen ausgelegt:
-
Horizontale Montageposition
-
Umgebungstemperatur: Bis zu 50 °C
Wenden Sie bei vertikaler Montage oder Umgebungstemperaturen über 50 °C die Reduktionswerte in der folgenden Tabelle auf die Anforderungen für die Lastnennwerte an. Wenn beide Reduktionsbedingungen zutreffen, müssen Sie beide Reduktionsfaktoren anwenden. Die Reduktion wird von den digitalen Tools berechnet.
Reduktionsleitlinien für Montageposition und Betriebsumgebungstemperatur
| Reduktionsbedingung | Reduktionsfaktor |
|---|---|
|
Montageposition |
In der vertikalen Montageposition sind 20 % Reduktion erforderlich. |
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb |
2 % Reduktion pro 1-°C-Temperaturanstieg über 50 °C bis zu maximal 60 °C |
Die Reduktionsbedingungen gelten für alle Standardstarter, SIL-Starter und Leistungsschnittstellenmodule. Die Reduktionsbedingungen wirken sich nicht auf Kurzschluss-Schutzgeräte aus.