DOCA0270ZH-01

每个用户都被分配至某个定义了用户读写访问特权的组中。单击“用户管理”部分中的“了解更多”,以打开“访问管理”窗口。该窗口显示了可用的组,并允许管理员选择该组可访问哪些面板和功能。见下图。

访问管理

从每个用户类型的下拉菜单中,选择为该面板分配哪些权利。这些选项为:

  • 有限

  • 完全

您可以为不同的用户类型选择选项:

  • 管理员

  • 自动化工程师

  • 维护级别 1

  • 维护级别 2

  • 操作员

当全部选择都完成时,单击“访问管理”窗口左上角的 X,关闭窗口。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?