DOCA0270DE-01

Gruppen

Jeder Benutzer wird einer Gruppe zugewiesen, mit der die Berechtigungen des Benutzers für Lese- und Schreibzugriff festgelegt werden. Klicken Sie im Abschnitt „Benutzerverwaltung“ auf „Mehr erfahren“, um das Fenster „Zugriffsmanagement“ zu öffnen. In diesem Fenster werden die verfügbaren Gruppen angezeigt. Hier kann der Administrator festlegen, auf welche Bereiche und Funktionen eine Gruppe Zugriff hat. Siehe die nachstehende Abbildung.

Zugriffsmanagement

Wählen Sie aus den Dropdown-Menüs für jeden Benutzertyp die Rechte aus, die diesem Bereich zugewiesen werden sollen. Die Optionen lauten:

  • Keine

  • Begrenzt

  • Uneingeschränkt

Sie können die Optionen für verschiedene Benutzertypen auswählen:

  • Administrator

  • Automatisierungsingenieur

  • Wartungsstufe 1

  • Wartungsstufe 2

  • Bediener

Wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben, klicken Sie oben links im Fenster „Zugriffsmanagement“ auf das X, um das Fenster zu schließen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?