DOCA0270PTBR-01

Grupos

Cada usuário é atribuído a um grupo que define os privilégios desse usuário para acesso de leitura e gravação. Clique em Mais informações na seção de Gestão de usuários para abrir a janela Gerenciamento de acesso. Essa janela exibe os grupos disponíveis e permite que o administrador selecione quais painéis e funções o grupo pode acessar. Veja a figura abaixo.

Gerenciamento de acesso

Nos menus suspensos para cada tipo de usuário, selecione quais direitos atribuir a esse painel. As opções são:

  • Nenhum

  • Limitada

  • Completo

Você pode selecionar as opções para os diferentes tipos de usuários:

  • Administrador

  • Engenheiro de automação

  • Nível de manutenção 1

  • Nível de manutenção 2

  • Operador

Quando todas as seleções estiverem concluídas, clique no X no canto superior esquerdo da janela Gerenciamento de acesso para fechá-la.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?