DOCA0270FR-01

Groupes

Chaque utilisateur est affecté à un groupe qui définit ses droits d’accès en lecture et en écriture. Cliquez sur ‘En savoir plus’ dans la section ‘Gestion des utilisateurs’ pour ouvrir la fenêtre Gestion des accès. Cette fenêtre affiche les groupes disponibles et permet à l’administrateur de sélectionner les panneaux et fonctions auxquels le groupe peut accéder. Voir la figure ci-dessous.

Gestion des accès

Dans les menus déroulants pour chaque type d’utilisateur, sélectionnez les droits à attribuer à ce panneau. Les options sont les suivantes :

  • Aucune

  • Limité

  • Intégral

Vous pouvez sélectionner des options pour les différents types d’utilisateurs :

  • Administrateur

  • Ingénieur en automatisme

  • Niveau de maintenance 1

  • Niveau de maintenance 2

  • Opérateur

Une fois toutes vos sélections effectuées, cliquez sur le X en haut à gauche de la fenêtre ‘Gestion des accès’ pour la fermer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?